结果:找到"电子 晶振 YXC ",相关内容1000条
  • 晶振定义是什么?晶振怎么分类
  • 晶振又称石英晶体振荡器,晶振是一种利用应时晶体(石英晶体)的压电效应制成的谐振器件。晶振是指从应时晶体上按一定方位切割下来的薄片,是时钟电路中最重要的元件。晶振的工作原理是在一定状态下,机械能和电能可以通过内部振荡电路相互转换。当接通电源时,振动信号是由晶片的机械变形产生的,通过在晶片两端施加机械压力可以产生电能。这里的原理其实就是晶振的压电效应特性。另外,晶振在谐振工作时,能为相应的电路提供稳定准确的单频振荡。总结晶振是电路中随处可见的元件。只要有CPU处理器,晶振就一定会存在。即使没有外部晶振,芯片内部也会集成晶振。可以说晶振在单片机电路中起着至关重要的作用。没有晶振,芯片电路无法其正常...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-11 16:56:00
  • 晶振应用什么领域?包含什么产品呢
  • 目前来说晶振的应用是比较广阔的,比如常见的领域的系统领域、云计算领域和普军领域等等。通用晶振称为民用晶振。它和工业晶振有什么区别?两个主要应用在哪些领域?下面分别介绍一下民用的晶振和工业的晶振。工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-85。具有比普通晶振更强的防震功能和更好的稳定性,从两个极端温度的频率差可以计算出最小温度频率漂移可达10PPM。与民用级晶振相比,工业级晶振的工作温度可以达到-40-85,而民用级晶振只能达到-20-70。工业级晶振称为宽温晶振、温度补偿晶振、耐高温晶振、压控温度补偿晶振等。民用晶振一般用于消费电子、小家电、数码周边产品...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 荡器 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-18 16:59:00
  • 晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
  • 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。晶振不起振的原因一:设计原因设计原因一般很少出现,因为晶振公司在制作的晶振以后都是经过科学设计的。当然也可能会有设计的原因,比如晶振焊盘太小,设计不合理,导致贴片机的放置偏移或不到位,焊盘太小,锡膏会少,焊接不可靠解决方法就是增加焊盘,这种原因很好解决的。晶振不起振的原因二:电路原因晶振属于灵敏配件,若是晶振电路不合理,EMC干扰大,导致晶振收因晶振引脚产品感应电流大而烧毁,这也是很正常的,尤其是初次使用晶振的公司很容...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-13 14:09:00
  • YXC晶振部分产品退市公告!
  • 尊敬的客户:为不断满足客户对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品。我司经过慎重考量,将对部分产品进行产品退市处理,并特此公告,为您后续产品设计提供参考。以下产品将于2022年2月1日起正式停止销售,该日期后不再接受新订单,并于2022年6月1日起正式停止生产。以下产品已进入退市准备期,计划于2023年进入退市流程。不再建议设计进入新方案:所涉产品所有在途未交订单仍会依照要求及时为您交付,并依照原产品保质期提供相关服务,您可以放心使用。特此函告!顺颂商祺!
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: YXC YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-12-04 19:07:00
  • 电子工程师如何设计一个有效的晶振电路?
  • 随着科技快速发展,智能电子产品更新迭代越来越频繁,那么晶振应用在各式各样的电路板中,几乎大部分的智能电子产品都会应用的到,针对不同的产品使用不同的晶振类别,那么在众多的电路板中,晶振的电路板该如何设计?下面扬兴晶振厂家就简单的讲解一下。工程师在电路设计需注意事项1.在电路设计中,务必要让晶振,外部电容器与IC之间的信号线尽可能保持最短。其根本在于当非常低的电流通过IC石英晶体振荡器的时候,线路太长的话,会导致它对EMC,ESD与串扰产生非常敏感的影响。而且线路太长会给振荡器增加寄生电容。2.特别注意晶振和地的走线。3.晶振外壳要接地。4.晶振的位置尽可能要远离时钟线路和频繁切换的信号线。晶振...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 工程师, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-24 15:04:00
  • 高精度、小体积有源晶振热销产品推荐
  • 立创最受欢迎晶振品牌-YXC晶振:高精度、小体积有源晶振热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。高精度、小体积有源晶振热销产品推荐:1.YSO110TR24MHZ1.8V-3.3V10PPM2016购买链接:https://item.szlcsc.com/772570.html...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 品牌 YXC 小体积有源 有源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:28:00
  • 扬兴全新推出升级款有源晶振YSO110TR/YSO120TK/YSO130HR
  • 扬兴计划在2020年第三季度前逐步淘汰旧系列产品,正式使用升级款有源晶振接替旧系列有源晶振,新款有源晶振分别是YSO110TR、YSO130HR、YSO120TK,同时,建议客户在现有电路设计中使用新系列有源晶振。1、YSO110TR是YSO211SR、YSO221SR、YSO321SR、YSO531SR、YSO751SR的升级款贴片有源晶振,集于2016/2520/3225/5032/7050五种封装尺寸,简化各类型号之间的选型烦恼,提供全方位的产品需求,为客户提供更好的产品体验。了解频率范围:1MHz~50MHz工作温度:-40℃~+85℃标称频率:±10ppm±20ppm工作电压:1....
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 有源 元件 YSO110TR YSO120TK YSO130HR 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-07-29 15:33:00
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。YXC扬兴晶振石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐:YSX530GA8MHZ20PF10PPM-40~+85:https://item.szlcsc.com/11721...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-04-16 11:11:00
  • 【省钱好消息】高精度YXC晶振32.768KHz现货等您来抢购!
  • 32.768KHz是一款实时时钟晶振,它的作用是可以产生时序电路基准信号。之所以选用32.768KHz是因为它是2的15次幂,可以很精确的得到一秒的计时。不仅如此,实时时钟晶振一般是32.768KHz或是倍频。常用32.768KHz晶振的电子产品有智能手机、智能手表、安防和可穿戴设备等等,也还有很多生活类、工业类电子都会常用到这款频率的晶振。目前,国内电子元器件产业链受疫情影响尚未完全恢复,对于32.768KHz晶振仍处在供不应求的状态,即将面临涨价的局面。这种情况下买到就是买到赚到,买到就是省钱!以下是高精度YXC晶振32.768KHz产品相关推荐,点开链接即可选购:YT-3832.768...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: YXC 32.768KHz 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-03-25 10:26:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: